结果:找到"PCB 焊盘 盖油",相关内容925条
  • 焊盘问题
  • 大佬这是什么原因啊?锡膏层缺口不管铺铜间距大小都有,间距小时元件两个焊盘中间都铺
  • 所属专栏: PCB设计 标签: pcb 铺铜 发帖人:风1024 发帖时间:2021-08-30 10:58:00
  • 请问这个问题如何解决!
  • 放上一个MicroUSB母座,出现焊盘与通孔间问题,DRC检查报出错,可这里在安装MicroUSB母座上是对应两个定位立柱的,这个MicroUSB母座套装也是从商城查找并放置的,两个也是也是需要有的,这通孔是金属化的吗?可是在EDA上没找到去掉金属化或别的画孔的工具,请问这个问题该如何解决?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 通孔 发帖人:乐道之EDA 发帖时间:2020-11-04 18:22:00
  • PCB打样的“焊盘喷镀”一项可否增加“不喷镀”的选项
  • 有铅喷锡毕竟还是对人体不好,可否开一个选项“不喷镀”呢?就是裸铜,什么都不加,这样可以节省成本。新板子拿回来立马就用的话也没有啥问题。选择“不喷镀”的时候,可以强制要求增加丝印生产日期,并且不接受可焊性投诉,仅限打样。这样做是否可行呢?OSP成本也低,官方是不是还要另外买设备才行?
  • 所属专栏: PCB打样 标签: PCB,喷镀 发帖人:Wattle0Hua 发帖时间:2020-05-31 19:09:00
  • PCB焊盘如何盖油
  • 请教各位,元器件多余的管脚焊盘上如何盖油处理?比如ESP8266或者蓝牙模块这种封装,只用得上几个管脚,其它管脚如果能在焊盘上盖油,这样焊接的时候就不会全部加锡,方便以后拆卸。网上搜到AD软件通过设置ForcecompletetentingonTop/Bottom即可,立创EDA是否有这个功能?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 发帖人:ShoryLee 发帖时间:2020-04-15 11:30:00
  • EDA,焊盘上边有丝印怎么处理
  • 如图,我是想在插件电容下边放一个贴片。刚好这个插件的丝印覆盖到了贴片,改怎么处理呢?
  • 所属专栏: PCB打样 标签: EDA PCB 丝印 发帖人:dcr0530 发帖时间:2019-09-08 09:50:00
  • 关于via过孔盖油和塞油
  • 一直在嘉立创打板,包括小批量。嘉立创的电路板过孔盖油轻微、发黄,以不上锡为标准。有一次,焊盘和VIA离的太近,而过孔盖油轻微、发黄,手焊,焊盘上锡过多,焊盘和过孔短路了。投诉,官方答复:只能保证过孔不上锡,非问题。自此之后,电路板增加了规则:焊盘和VIA间距须大于8mil尽管增加了规则,但任然很担心焊接时不小心导致短路。自此,小批量就不敢走嘉立创了。近半年来,试了一些其他打样厂,都能做到过孔完整盖油、不发黄。论坛上也断有人反馈盖油问题。建议嘉立创稍微重视一下这个细节问题,让用户感受到品质更高。别人能解决好,你们应该也能解决。谢谢!
  • 所属专栏: PCB打样 标签: via 过孔 发帖人:zhouziwei 发帖时间:2019-06-13 18:59:00
  • 嘉立创盖油问题
  • 之前一直在嘉立创打样,在线下单也很方便,做的板子质量、速度都还行。之前打了一次样,过孔做盖油处理,虽然有极个别的发黄,但是还能接受,结果这次直接做了一个100多块的返单,寄过来的板子过孔百分百的发黄;这种板子我们当然不能接受,发黄部分都是短路的,找了售后,找了销售,都会说:盖油的标准就是上不上锡:确实发黄的部分都没有上锡,我们也理解过孔盖油中没有完全覆盖的情况,但是你们这次是百分百的过孔都没有盖油,过孔全部裸露在外面,按照你们的意思,确实是你们工艺的正常现象,但是你们也不能不负责的说跟你们没有任何的关系吧!之前打样都是好好的,不存在这样的情况,这次我是直接做的返单,结果给我百分百的过孔都没有...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 开窗 返单 售后 发帖人:myqier 发帖时间:2018-10-30 11:57:00
  • 嘉立创小批量过孔没盖油
  • 为什么过孔没盖油,用万用表测过孔都是通的,说明过孔是裸铜的,生产工厂是大亚湾。过孔都是黄的没盖油,自己出的gerber,PADS软件,确认阻焊层没勾选vias,求给个说法!!!!
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 过孔 发帖人:我要贴片 发帖时间:2018-04-09 20:24:00
  • 对过孔盖油效果的疑问
  • 首先说明,这帖不是反馈质量问题,也不是找茬,只是有些疑问!这是同一次下单的一个小批量!左边的PCB的过孔100%没盖好油的,而右边的PCB的过孔是100%盖好了油,而且目测效果挺满意的。没盖好油的过孔是发黄的,用万用表笔测量过孔是导电的,说明是裸铜(没盖油),通常情况下是不沾锡的,因为表层已经钝化了。为什么同一个小批量单中(可排除工程文件的差异),一部分PCB的过孔完全没盖油,另一部分PCB的过孔盖油效果挺满意?我仔细观察发现,没盖好油的PCB,其阻焊油墨的颜色是淡绿色的,而盖油效果挺满意的PCB,阻焊油墨的颜色要深得多!1、油墨颜色深浅不同,是不同品种的油墨,还是油墨配置与固化工艺导致的?...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 过孔 发帖人:蚂蚁的故事 发帖时间:2017-09-30 13:45:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: